This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62C15:正在寻找具有高采样率的 ADC 和 DAC

Guru**** 2923800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3224, ADC3644, DAC5672, ADS62C15, ADC3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1446805/ads62c15-looking-for-adc-and-dac-with-high-sampling-rate

器件型号:ADS62C15
主题中讨论的其他器件:DAC5672ADC3422、ADC3224 、ADC3644

工具与软件:

尊敬的 TI 支持者:

我正在寻找 ADC 125MSPS、其中包括具有并行接口(至少12位)的2通道/芯片。 而 DAC 高达250MSPS、具有并行接口(至少12位)

我看到  ADS62C15和 DAC5672似乎符合要求、但有一些问题:
1.我看到了  ADS62C15的 "串行 LVDS"接口。 您能帮助解释并行 CMOS 接口与串行 LVDS 之间的不同吗?
说明中 ADS62C15只有11位分辨率、但方框图显示14位分辨率。 您能否参考其他拓扑具有12位和更低的价格。
3.您可以建议 FPGA/ MCU 使用 x4 DAC 和 x4 ADC 与 CMOS 并行连接。
4.请提供一些与 DAC/ADC 相关的 EVB 原理图、该 DAC/ADC 具有与 FPGA/MCU 的并行 CMOS 接口

谢谢!
Long Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long

    我建议您查看  我们最新的 ADC 选项 ADC3644 (14b、2ch、125MSPS、DDR CMOS)。 如果您想要更低的成本12位、那么请查看 ADC3224 (12b、2通道、125MSPS、串行 LVDS)。 如果您需要更多的 ADC 通道、则可以选择 ADC3422、它是一款四通道 ADC。

    每个 ADC 的时序图将让您了解并行 CMOS 和串行 LVDS 接口之间的差异。 与 LVDS 相比、CMOS 接口速度较慢、因此您需要更多引脚来传输相同数量的数据。 ADC3644的 CMOS 接口每个通道利用7条通道、每个时钟周期输出2位(上升沿和下降沿各1位)、而 ADC3224的 LVDS 接口每个时钟周期输出12位。

    根据您使用的接口、您将根据通道速率和引脚数决定可以使用的 FPGA。

    ADC3644EVM 可在产品页面上找到、并提供设计文件。 您可以将该板与 TSWDC155EVM 数据采集板连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalton:

    这意味着如果我使用 CMOS 接口、FPGA 时钟应该至少为125 MHz;如果使用 LVDS、FPGA 时钟应该为125 x6 MHz?
    那么、使用 LVDS 时、我们面临的是 FPGA 速度问题?

    使用 TSWDC155EVM、我无法查看设计文件以供参考、只需参阅用户手册即可。

    谢谢!
    Long Le  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long Le:

    LVDS 接口是串行的、那么是的、为了正确采集数据、FPGA 时钟或数据时钟将是采样时钟的倍数。

    这应该在 ADC 器件的数据表中明确指定。

    此致、

    Rob