This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM:错误:启动 ADC 至 DDR

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451707/trf1208-adc12dj5200rfevm-error-start-adc-to-ddr

器件型号:TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM

工具与软件:

嗨、团队:

当我的客户单击"Capture with Single Tone"时、显示以下错误消息。

我们应该采取什么措施来解决此错误?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    请让客户检查 FPGA 数据采集卡上的电流限制。

    我假设他们使用的是 TSW14J57或 J59、请确保电流限制设置为12V、5A。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的快速回复。

    他们使用的是 TSW17J59、但我无法从用户指南中找到电流限制设置。

    电路板上是否具有可选电流限制功能?

    或者您是否打算使用>5A 的直流电源?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    我的意思是电源应该具有5安培或以上的能力。 实验室工作台电源上的电流限制设置应设置为5A。

    这是为了克服 FPGA 编程时的浪涌电流。 否则、如果实验室工作台电源上的电流限制设置过低、FPGA 将无法完全编程、从而会出现错误。

    谢谢!

    Rob