This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409:ADS5409 - ADS5402EVM

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451990/ads5409-ads5409---ads5402evm

器件型号:ADS5409
主题中讨论的其他器件:ADS5402EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

ADC 时钟引脚的输入由外部源生成。 不使用 SMA 和平衡-非平衡变压器电路进行单次到差分转换。

您可以建议用其他方法为 ADC CLKINP/N 和 ADC SYNCP/N 提供时钟输入  

参考图像来自 ADS5402EVM。

 建议使用任何板载元件、而不是使用外部源。

如果这些是在任何其他 EVM 中实现的任何其他方法、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    这是将时钟传入 DUT 的唯一方法。  没有其他板载时钟方法。  您可以使用外部时钟 EVM 驱动 SMA 至平衡-非平衡变压器。

    此致、

    Geoff