This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:TX7332

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451619/tx7332-tx7332

器件型号:TX7332

工具与软件:

我有2个 tx7332在板上使用。 整体设计非常完善。 系统运行13分钟、其中一个 tx7332已烧坏

这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到设备已损坏。 能否详细介绍一下器件损坏时系统中的测试条件(电源、传输模式、成像模式、脉冲重复频率等)?  

    谢谢。此致

    Savyan