This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:适用于 AMD (Xilinx) FPGA 的 ADC3683EVM FPGA 设计项目文件?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435258/adc3683evm-adc3683evm-fpga-design-project-files-for-the-amd-xilinx-fpgas

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3683

工具与软件:

尊敬的女士或先生、

是否可以获取 AMD (Xilinx) FPGA 的 ADC3683EVM FPGA 设计项目文件?

提前感谢!

此致、

Zoran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoran、您好!

    对延迟的反驳深表歉意。 我们通常不提供 FPGA 固件的设计文件、但如果您需要比基本评估更复杂的任何东西、我们确实会提供用于评估或定制固件的通用固件。 您是否希望使用特定模式?

    此致!

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的支持。

    我将尽快准备我们感兴趣的要点列表。

    BR、

    Zoran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我想为您介绍可在以下 ADC3683模式下使用的 FPGA 设计(固件):

    -分辨率: 16位

    -采样频率: 65MHz

    -串行 LVDS:两个通道

    抽取率:4.

    我希望通过将 ADC3683EVM 插入 Xilinx ZCU102、可以实现这些目标。

    提前感谢!

    此致、

    Zoran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    请看一下下面的我的 ADC3683模式:

    -分辨率: 16位

    -采样频率: 65MHz

    -串行 LVDS:两个通道

    抽取率:4.

    我希望通过将 ADC3683EVM 插入 Xilinx ZCU102、可以实现这些目标。

    您是否有可能为我提供这样的代码?

    提前感谢!

    BR、

    Zoran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoran、我们已将该讨论放入电子邮件主题中、我将关闭该 E2E 帖子。

    此致!

    Luke Allen