This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:BPSK

Guru**** 2546600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452720/dac3482-bpsk

器件型号:DAC3482

工具与软件:

如果我仅使用 BPSK 调制(只需要一个位)、我只能连接 MSB 位并保留所有其他位"NC"、或者我是否必须根据字节/字模式连接到所有8/16个差分对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    这取决于字节/字模式。 在字节模式下、您必须连接所有对。 (MSB 在字节模式中与位7共用、这是因为它对于 MSB 和位7都是单行、有关字节宽模式、请参阅数据表图表)。

    在字模式下、您可以将 MSB 连接到逻辑高电平(相对于 LVDS 阈值)、将其他对连接到逻辑低电平(相对于 LVDS 阈值)。 请记住、您必须以这种方式使用偏移二进制模式。 TI 也无法确保客户达到所需的数据表性能。

    -Kang