This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:ADC3660的放大器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADC3660, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452604/adc3660-amplifier-for-adc3660

器件型号:ADC3660
主题中讨论的其他器件:THS4551、、 THS4541

工具与软件:

我正在考虑将 ADC3660之前的放大器从 THS4541更改为 THS4551。 如果进行了此更改、我能否保持数据表图8-4中指定的干扰滤波器常量而无需任何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、如果您将放大器更改为 THS4551、请使用相同的干扰滤波器。

    此致、

    Rob