This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:如何使用 TGC_PROFILE 实现 AFE58JD48 DTGC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451724/afe58jd48-how-to-implememt-afe58jd48-dtgc-using-tgc_profile

器件型号:AFE58JD48

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

AFE58JD48可预存储多达四个模拟增益、即 TGC_PROFILE[3:0]、可以通过引脚选择这些增益来启用特定的 TGC_PROFILE、如何在该功能的帮助下实现 DTGC?

下面是我当前的场景、默认情况下 DTGC 曲线只有四个段、我需要更多的 DTGC 曲线段、因此我将在 AFE 采样期间实时更新 TGC_profile、例如当 TGC_PROFILE0生效时用 SPI 更新 TGC_Profile1、然后使用该引脚切换到 TGC_ Profile1、然后在 TGC_PROFILE0生效时使用 SPI 进行更新。 根据 SPI 接口的最大速率、我可以将 DTGC 提高至800kHz。

现在的问题是:

  • 这是适用于 AFE58JD48的推荐 DTGC 解决方案吗? 如果没有、如何获取4段以上的 DTGC 曲线?
  • 在 ADC 采样期间更新 TGC_PROFILE 寄存器(无效)是否会对 AD 转换造成干扰?

此致

高峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件专为模拟 TGC 而设计。 当您 想要一个固定的增益时使用 DTGC 功能,因为这个路径可以提供更好的相位噪声。