This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:输入绝对最大值

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452700/ads54j54-in-absolute-max

器件型号:ADS54J54

工具与软件:

您好!

IN 引脚上的 ADS54J54绝对最大值(INA_N、INA_P....) 为3V。

这个值是否从 IN 引脚到 GND 之间测量、以及我们是否必须在此绝对最大值条件下安装2V 内部辅助电源?

这是否意味着如果我们有一个2Vpp 信号出现在 INA_P 和 INA_N 之间的话、INA_P 引脚电压将为 Vcm + Vpp/2 = 3V 、这是绝对最大值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的差分满量程为1.5Vpp、这意味着每个桥臂相对于彼此摆动750mVpp 的相位差。 这意味着在器件的满量程时、每个桥臂将在 VCM +/- 375mV 之间摆动。 或者、如果 VCM = 2V、则介于1.625V 和2.375V 之间。

    如果施加3Vpp 差分信号、则每个桥臂的摆幅为1.5Vpp、即 Vcm +/- 750mV。 如果 VCM 为2.18V (此器件的典型值)、则将接近绝对最大值 输入将具有高达2.93V 的电压。 最好保持在1.5Vpp 以下。

    蔡斯