This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:无法使用 TSW14J50EVM 进行评估

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J91, ADS52J90EVM, TSW14J50EVM, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433307/ads52j90evm-not-able-to-evaluate-using-tsw14j50evm

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J50EVMADS52J90、ADS52J91

工具与软件:

几个月前、我们订购了 ADS52J90EVM、由于我们对将这些 ADC 用于一个大型项目感兴趣、因此我们想要使用 JESD204接口。 为此、我们想要订购 TSW14J56、但由于不再生产该 EVM。 我们是订购 TSW14J50EVM 的、因为它应该在功能上与 TSW14J56相同。

但是、在为一切供电并启动 HSDC Pro 软件时、看不到 ADS52J90配置。

请分享与 TSW14J50EVM 评估 ADS52J90EVM 的指南以及正确的配置文件。

感谢您的观看、
Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Pease 列出了用于说明 TSW14J56向 TSW14J50过渡的附件。

    但这适用于 ADS52j91、后者是 ADS52j90的更新版本 

     e2e.ti.com/.../ADS52J91_5F00_TSW14J50_5F00_transition.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的详细解释、但我们需要 Setup_ADS52J91_EVM_v1.0.0.exe、但它不存在于提供的.zip 文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何获得用于  ADS52J90 EVM 文件的 EVM? 是通过 TI 实现的吗? 您可以在 TI.com 门户中申请该权限  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白你的问题。 我已通过 TI 的合作伙伴之一订购 ADS52J90EVM。 已按照用户指南为两个 EVM 安装软件。 我的办公桌上有一个物理板。 我应该通过哪个门户申请什么其他 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已通过 TI 的合作伙伴之一订购 ADS52J90EVM。 已按照用户指南为两个 EVM 安装软件。

    这是正确的。  

    Setup_ADS52J91_EVM_v1.0.0.exe (对于 ADS52J91)

    适用于 ADS52J90的 HMC-DAQ_GUI_INSTALL_SLOC326_V2.8

    下面给出了 AD52J91的步骤。 请按照 ADS52J90的类似步骤操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 但正如我之前提到的、Setup_ADS52J91_EVM_v1.0.0.exe 无处可寻。 我知道我需要它,但我不知道如何得到它。 如果我"谷歌"这个文件唯一的命中是这个论坛与这个完全相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要  Setup_ADS52J91_EVM_v1.0.0.exe。 您已经安装了 HMC-DAQ_GUI_INSTALL_SLOC326_V2.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以… 我开始失去了我的耐心。 我真诚的道歉,如果我开始听起来有点暴躁。
    但据我所知、我确实需要它。 您在.zip 文件中提供的说明中提到了 Setup_ADS52J91_EVM_v1.0.0.exe 文件。 例如、该指令专门提到了绝对路径。

    • C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS52J91 EVM\Config Files\ADS52J91\ADS52J91vA\Firmware INI Files

    在使用公开可用软件进行标准安装之后、此路径或其子路径根本不存在。 因此、要么您的说明不正确、要么您缺少一个论坛上多个客户要求的密钥文件。 我建议您尝试按照说明并使用您提供的资源在干净的系统上安装和配置此程序。 如果没有我和您的其他客户所不具备的这些应用程序的更多背景知识、就不可能实现。

    如果我们无法使用至少 TI 自己的软件对这些已计划好的 ADC 进行评估、我们就不会订购这些 ADC 中的数千个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于给您带来的不便、我们深表歉意。 我认为这可能是简单的改变。 让我创建完整的指令、就像我在上面与您分享的那样。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将邮件发送至 ultrasound_rx-support@list.ti.com 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以、但我更愿意公开讨论、以便您的未来客户也能从中受益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们可以在这里讨论。 但我想共享软件,我想确保它在您的终端工作正常,然后再公开它.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将邮件发送至 ultrasound_rx-support@list.ti.com 以便我们可以共享软件吗?