This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:有关 TX7316芯片老化替代芯片的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451564/tx7316evm-question-about-tx7316-chip-burn-in-replacement-chip

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件:TX7316

工具与软件:

TX7316芯片在使用过程中由于电压过载而损坏、我们能否购买同一芯片来替换原来损坏的部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到器件在测试过程中损坏。 导致器件损坏的测试条件是什么?  

    谢谢。此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有连接均按手册中所示进行配置、J1连接到±100V、电流限制为15mA、J2连接到±50V、电流限制为15mA。 使用万用表测量 J1连接节点处的电压时、我将芯片短路、这会导致芯片烧坏。 其他地方没有明显的烧毁、我想请问是否可以购买芯片 TX7316ZCX 来替换原损坏的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解这个问题。 您能否将  有关此 e2e 帖子的内容邮寄至 support_us_afe_tx@list.ti.com?

    谢谢。此致

    Savyan