This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244E: ADC3244EIRGZT :顶级标记的确切含义

Guru**** 1957415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1450808/adc3244e-adc3244eirgzt-top-marking-exact-meaning

器件型号:ADC3244E

工具与软件:

您好!

我们 在产品中使用 ADC3244EIRGZT 器件。

根据批次,我们注意到该组件的顶部标记是例如: AZ3244E TI 2CJ P7F0 以及 在其他批次上为 AZ3244E TI 04J PL4H G4.SO、通用语法、AZ3244E TI XXX YYYY G4

我担心的是知道什么是 XXX YYYY 确切和完整的含义? 我认为它表示日期代码,工厂的 WaferFab / Assy/Test ,..但也许模具修订,...其他?

感谢您的支持。

Ollivier

质量工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ollivier:

    年和月是前2位数字。 其余字符为 TI 专有。  

    G4是环境类别、这些是行业标准  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的反馈。

    另一个问题:您知道日期代码(年月)是如何编码的吗? 您是否认为正确的日期代码如下?

    • AZ3244E TI 2CJ P7F0 G4 = 2C.  2022年为2、 12月为 C ( 1月1日/ 2月2日/...9月9日/ 10月/...C 12月)?
    • AZ3244E TI 04J PL4H G4 =  04: 2020年4月4日

    谢谢!

    BR、

    Ollivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ollivier:

    请参阅以下内容:

    y

    组装年份的最后一个数字(例如0 = 2020、1 = 2021)

    M

    装配月份:(1= 1月、2= 2月、3= 3月、4= 4月、5= 5月、 6=、077=7月、8=8月、9=9月、A=10月、 B=、42C =十进制)

    此致、

    Rob

x 出现错误。请重试或与管理员联系。