This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04

Guru**** 2814425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448139/ads131a04-ads131a04

器件型号:ADS131A04

工具与软件:

大家好、我最近一直使用 ADS131A04EVM 测量弱电压、MCU 是 STM32F407VET6。 以下是我的相关寄存器配置:

ADS13_REG(WREG|A_SYS_CFG, 0X78); //enable internal reference volatage (4.0v)
ADS13_REG(WREG|D_SYS_CFG, 0X3E); //Fixed six device words per frame for the ADS131A04 
ADS13_REG(WREG|CLK1, 0X08); //ADC CLK1  fICLK = fCLKIN(16.384Mhz) / 2 
ADS13_REG(WREG|CLK2, 0X21); //fMOD = fICLK / 2  fICLK = fCLKIN / 2048 ****** now is 500hz *****0x21
ADS13_REG(WREG|ADC_ENA, 0X0F); //ADC CHANNEL ENABLE ALL  

M0和 M1连接到3.3V、M2连接到 GND。

测试信号是使用 SIGLENT 信号发生器生成的、我还使用 KEYSIGHT 示波器验证了输出。 直流电压电平似乎正确、但测量结果似乎有显著的偏差。 您能否说明可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 miao Deng:

    欢迎来到 TI E2E 论坛。

    您是否使用 EVK-KIT 和 EVM GUI 软件中的 PHI 控制器卡测量这些信号? 如果是、请共享数据。

    您能否提供有关测试的更多信息?

    • ADS131A04EVM 和  STM32F407VET6电路板之间的接头
    •  ADS131A04EVM 的电源
    •  ADS131A04EVM 上的跳线
    • 从信号发生器到 ADS131A04EVM 的模拟输入连接

    包括 SCLK、DOUT、DIN、/DRDY 和/CS 在内的时序图将非常有用。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dale:è re

    我没有使用 PHI 控制器卡和 EVM GUI 软件进行测量。 相反、我使用 DuPont 线在 ADS131A04EVM 和 STM32F407VET6板之间建立连接。 我使用了 JP1和 JP2跳线、并为 JP3选择了"单极"。 电源部分使用线性稳压器为微控制器和 EVM 供电。 通过观察示波器、EVM 5V 输入端的电压为4.90V、IOVDD 电压为3.14V。 从信号发生器到 ADS131A04EVM 的模拟输入按下图所示进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 miao Deng:

    我相信、如果将 PHI 控制器卡和 TI EVM GUI 软件与 EVM 板一起使用、您将能够获得良好的测量结果。 对于像您的设置那样的长导线连接、不应出现精确测量、但测量电压的差值不应这么大。 我建议您逐步执行以下测试

    1. 移除 JP2可断开外部电压基准(U1)、因为您已经写入了寄存器以启用内部电压基准。
    2. 检查接地连接、 信号和接地连接使用尽可能短的电线。
    3. 将 M2引脚连接至 GND 以获得24位字大小(而不是32位字大小)、以便简化调试。  
    4. 短接 J1/2/3/4上的 ADC 输入并检查测量数据。
    5. 在短接输入或施加精密直流信号的同时、 使用逻辑分析仪捕获 J7连接器上的时序、包括 SCLK、DOUT、DIN、/DRDY 和/CS。

     请告诉我您的测试结果。

    BR、

    戴尔