This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448283/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecgfe-pdk

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1298

工具与软件:

您好!

我需要 ADS1298ECGFE-PDK 的 PCB 设计文件。
有人能帮我解决这个问题吗?

最好是 Altium 格式。

我只是想跟进一下我的新设计板。

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如在其他文章中所说、以下是我们可以与您共享的光绘文件:

    e2e.ti.com/.../0272.ADS1X98_5F00_GERB_5F00_A.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您共享文件。

    我希望您协助查看我的 PCB 设计原理图。 请与您分享您的电子邮件地址、以便我向您发送必要的详细信息?

    具体而言、我需要确认电源电路是否设计正确、以满足 ADS1298的所有要求、尤其是关于接地方案的要求。 我的目的是在所有元件之间保持一个公共接地(GND)、以确保形成实心的 GND 平面。 我理解将模拟部分和数字部分分开的重要性、并希望收到您就此提供的指导。

    您能帮助我完成这篇评论吗? 非常感谢您的专业知识。

    期待您的答复。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我无法查看任何其他原理图、请参考 EVM 光绘文件和数据表布局指南。

    此致!

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的
    感谢您的答复。
    我将按照数据表中提到的说明进行操作。
    我有一个关于电源的问题。
    是否必须保持单独的 DVDD 和 AVDD 电源?
    我找不到关于它的更多信息。
    谢谢