This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:无法从 ADC3xRF5x EVM GUI 连接到 EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452139/adc32rf55evm-unable-to-connect-to-the-evm-from-the-adc3xrf5x-evm-gui

器件型号:ADC32RF55EVM

工具与软件:

早上好。

我在使用 ADC3xRF5xEVM GUI 版本2.05连接到 ADC32RF55EVM 时遇到问题。

如果我在将 USB 连接到 EVM 的情况下启动 GUI、则软件会在 GUI 启动之前崩溃。  我在崩溃后在 PC 上找到一个日志文件、似乎是有关该问题的报告。  内容。

2024年12月16日08:52:44,254 -错误-未捕获异常
回溯(最近的呼叫最后):
文件"adc3xrf5xevm_gui.py"、第27行、位于中
_init__中的文件"adc3xrf5xevm\adc3xrf5xevm.py"第59行
CONNECT_TO_EVM 中的文件"adc3xrf5xevm\adc3xrf5xevm.py"第312行
AttributeError:'EVM'对象没有属性"EEPROM_Contents"

如果我断开 USB 电缆与 EVM 的连接、然后启动该软件、GUI 将以"演示"模式启动、我可以尝试从该模式重新连接到硬件。  当我尝试重新连接时、我在控制台窗口中看到了几个不同的故障。  下面是多次尝试连接到硬件后从控制台窗口复制/粘贴的内容。

正在扫描硬件...
没有与以下任一 FTDI 产品说明连接的 EVM 板:["ADC32RF5x"、"ADC34RF55EVM"、"ADC32RF55EVM_RevD"
正在扫描硬件...
无法连接到设备。 请手动重新连接 USB 电缆、然后按重新连接 USB。
正在扫描硬件...
FTDI 错误、无法打开串行 FT7NEJBIB
无法连接到设备。 请手动重新连接 USB 电缆、然后按重新连接 USB。
正在扫描硬件...
FTDI 错误、无法打开串行 FT7NEJBIB
无法连接到设备。 请手动重新连接 USB 电缆、然后按重新连接 USB。
正在扫描硬件...
FTDI 错误、无法打开串行 FT7NEJBIB
无法连接到设备。 请手动重新连接 USB 电缆、然后按重新连接 USB。

能否提供一些故障排除技巧?  感谢任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否可以安装 FTPROG 实用程序来检查 PC 是否确实识别了 FTDI 端口?  如果无法识别、则可能是硬件问题、但我们可以首先检查最简单的问题。  

    https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2024/11/FT_Prog_v3.12.55.667-Installer.zip 

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 似乎显示在 FT Prog 程序中。  我还具有串行端口、当我断开并重新连接 USB 电缆时、这些端口会出现并消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要这里显示的是 FT Prog 中的 FTDI、GUI 就应能够连接到电路板。 在未应用 EXTCLK 的情况下、12V 电源插孔的功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有外部时钟连接到 ADC 的情况下、+12V 上的电流消耗为290mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您能看到这是否对您有用吗? 如果是、我将创建一个官方安装程序、并将其作为修复程序上传到网络。

    [已删除]

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有用的。  谢谢!  您能告诉我在网站上何时有安装包吗?  下午好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到。 我 今天下午将使用安装程序、一旦推入在线、就会给出更新。 我最近换了一台新 PC、因此我可能需要一些时间才能在 win11 PC 上使用数字签名。 我提供的 exe 完全可移植、因此您 可以继续从 Downloads 文件夹运行、也可以根据需要将其放入 Documents/Texas Instruments/ADC3xRF5xEVM/目录。 您还可以将当前需要此信息的人员传递给您的团队中的任何人、直到正式安装人员联机为止。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的帮助。

    现在、我正在尝试按照用户手册中的步骤执行"Quick Start"、"Bypass Mode"、 并且 HSDC Pro 快速入门指南中的配置文件名不存在。  此外、ADC GUI 的屏幕截图与您刚刚创建的 GUI 不匹配。  是否有更新的说明?  作为参考、我将使用 HSDC Pro 版本6。

    我可能面临的下一个问题是、我的意图是使用来自 EVM 的功率测量数据、但当我尝试更新 ADC GUI 中的电流监控数据时、电流和功率数据全部为0。  这个函数是否应该起作用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    仍在使用官方安装程序。

    GUI 是最新的、因此我还没有时间更新用户指南。 它在待办事项清单上。 启动器件所需的所有操作都在 GUI 的"Bringup"选项卡上。 只需选择所有设置、然后在准备好后按器件启动。 大约需要10-15秒。 当我可以在下个月找到某个时间时、我想将一个项目添加到"常规"页面上的列表中、该页面根据用户输入的模式指定要选择的确切 HSDC Pro INI 文件。  现在、请 将 LMFS 模式与通道速率相匹配。 这些都显示在 GUI 首页上。

    在以下示例中、LMFS= 8224. 并且通道速率= 13Gbps 、因此要在 HSDC Pro 中加载的正确 INI 文件将是 ADC3xRF5x_8224_8G-13G_1xAvg 如果使用1次均值计算(14位)模式(或使用2x_4x 文件来实现16位图)。

    我发现 RevB 和 RevC 设计中的电流监视器间歇性或完全不正确、因此我决定从此 GUI 中删除对这些版本的支持。 我可以采取行动尝试解决这些问题、但它可能会在 下个月的某个地方出现。 是否有任何您希望获得功率值的特定模式?

    谢谢、Chase