This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:AFE 的初始化

Guru**** 2856640 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448782/afe5832lp-initialization-of-the-afe

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:AFE5832

工具与软件:

我看到了一年前的这个问题。
我如何获得提到的两个 cfg 文件?
6470.init.cfg 和 AFE5832_LVDS_12x_12b_CMD.cfg。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道你为什么需要这个吗? 您能否详细解释您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不相信重置是有效的、因为它偶尔会表现出奇怪的行为(重置后数据未对齐)。
    这种不对齐只是偶尔发生的、可能是出现重置的10%…… 但足以杀死产品。
    我们希望它只是一个导致该问题的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是硬件复位还是软件复位? 您可以写入寄存器并应用复位和读回同一寄存器。 通过这种方法、您可以测试重置。 复位应将该位清零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是复位引脚(L17)。
    复位后、 有时 数据是垃圾数据(数据/帧对齐问题?)。 在我看来、每次重置都应该以同样的方式、稳定且可控的方式进行。
    我们当时想、可能在没有函数但需要设置为"1"的寄存器上缺少一个位。 您的两个 cfg 文件可能会回答该问题。 是的、我们可以写入寄存器、是的、我们可以读回这些值并它们匹配...因此如果这是您所建议的、我们的 SPI 通信不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。

    数据表指定了初始化寄存器。

    如果您无法确定、我将准备所需的设置和共享  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须写入1个寄存器是:  

    寄存器3 :第4位——表示写地址3h ,数据: 10h

    寄存器 D1 :位0  -表示写地址 D1h ,数据: 1h

    寄存器 D4:位0 --表示写地址 D4h、数据:1h