This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:Fclk &DCLK 问题

Guru**** 2573915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452574/afe5832-fclk-dclk-question

器件型号:AFE5832

工具与软件:

尊敬的专家

首先、让我介绍一下当前的相关设置。
输入时钟 ADC_CK 为78MHz;
2.复位在 FPGA 复位后提升250ns、然后保持低电平;
3. TX_TRIG 每500us 上拉250ns;
4、SPI 时钟频率为20MHz、将 PATVNet (bit [9:7])写入0x2寄存器;
5.在硬件方面、Seno 没有收到5832

该问题有两个要点:
1.示波器测量的 FCLK 现在只有几百 Hz、DCLK 不是很正确、低电平只有大约20us、高电平时间从几百 us 到3ms 不等;
2.在斜坡测试模式下数据看起来不是很正确、如下图。 采样时钟为160M、由 FCLK [0]的上升沿触发、但 AFE-DATA [15:0]保持在16'h0000

根据我从文档中获得的信息、FCLK 的频率应该为40MSPS、数据应该至少是可变的。 是否有未设置的内容或出现错误? 您能帮我们检查一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否遵循了数据表中提到的器件初始化 ?

    5.在硬件方面,Seno 没有收到5832 -这是什么意思?

    要清除基本的东西-您可以探测您的电源以检查您是否获得预期电压