This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7364EVM:TX7364EVM

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7364EVM, TX7364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444527/tx7364evm-tx7364evm

器件型号:TX7364EVM
主题中讨论的其他器件: TX7364

工具与软件:

尊敬的专家:

我们通过官方网站购买了 TX7364EVM 开发板。 最近、我们在调试过程中遇到了一些问题。 具体说明如下:

我们       按照      《TX7364 EVM 用户指南》安装了 TX7364演示软件。  但 在  打开  演示 软件后、 我          在 脚本 部分找不到 TX7364芯片的选项。 此外、我们通过运行下拉菜单中的 File 子目录添加了"devInit.py"文件、但它会提示找不到硬件器件。

我们测量了电路板上的各种电源和时钟、并确认所有电源和250MHz 时钟都正常工作。 此外、电路板上 LED 指示灯的状态也是正常的。

下面是该界面的屏幕截图:

我真诚地期待专家帮助我解决这个问题。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟时间过长。  我已将线程分配给我的同事、他将很快回复。 如果此问题已解决、请告知我们。

    谢谢!

    此致、

    安息日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Currenlly、您使用的 EVM 版本是什么?

    此外、如果您希望通过邮件进行本次交流、因为这些都是受保密协议限制的信息、请您将此  问题的电子邮件发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com。 我们将尝试通过邮件快速解决问题。