This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:如何通过 DLL 更改 INA/INB 端口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452963/adc12dj5200rfevm-how-to-change-ina-inb-port-via-dll

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

工具与软件:

社区您好。

我使用的是 ADC12DJ5200RFEVM。 基本上、我使用 INA 端口输入模拟信号、但有时我想切换到 INB 端口。

我发现可以使用 ADCxxDJxx00RF EVM GUI 通过以下步骤切换到该 GUI。
步骤1。 更改 JESD204C 选项卡> Input MUX Select > INB 即可使用
步骤2。 将 Control 选项卡> Calibration > Cal Triggered/Running 更改为 Off/On

我想这次使用 ADCxxDJxx00RF EVM GUI.dll 从上述 INA 切换到 INB、能否说明具体过程?

dll
\ti\ADCxxDJxx00RF EVM GUI\Shared Library

提前感谢您。
Takeo