This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82EVM:Quot 问题;LabVIEW 资源与 quot;

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452267/dac37j82evm-problem-with-labview-resources

器件型号:DAC37J82EVM
Thread 中讨论的其他器件:DAC38J84

工具与软件:

大家好、在尝试设置 DAC3XJ8X GUI、让 TSW14J56EVM 与 DAC3XJ8XEVM 连接时遇到问题。

尝试打开 DAC3XJ8X GUI 时、我遇到了一系列错误:

在上下文中、我已按照  DAC3XJ8XEVM 用户指南(修订版 B)的说明操作、但仍然无法获取 GUI 来显示我已连接(相反、显示为"模拟模式")。 我可以执行什么操作才能正确"与 DAC3XJ8X EVM 通话"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查是否已连接 DAC38j84 EVM。 如果是、请告知您是否在 Windows 设备硬件管理器中安装了驱动程序?

    如果没有、我们可以建议将驱动程序安装在何处。 谢谢你