This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:CLK_DIV 与 SPEED_MODE

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452897/ads127l21-clk_div-vs-speed_mode

器件型号:ADS127L21

工具与软件:

我希望对 CONFIG3中的 CLK_DIV 字段与 CONFIG2中的 SPEED_MODE 字段进行一些说明。  如果我读取的是正确的、CONFIG3中的 CLK_DIV 会执行实际的时钟分频、而 CONFIG2中的 SPEED_MODE 会调整系统中的其他参数。  是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    是的、您回答正确。  CLK_DIV 执行实际的时钟分频。  设置 SPEED_MODE 以匹配 ADC 调制器使用的时钟频率可优化功耗。  CLK_DIV 设置主要与内部振荡器一起使用(固定为25.6MHz)、但如果需要、您也可以使用具有外部时钟源的 CLK_DIV 设置。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用