This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:与 AD5700-1的 HART 连接

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451333/dac161s997-hart-connection-with-ad5700-1

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件: LM2936

工具与软件:

您好!

您能检查我的连接模式吗? 我可以接收 HART 信号、但如果我尝试发送信号、则根本不进行调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina

    连接看起来正确。 只是为了确保环路电源电压是多少? 此外、设置 DAC161S997后是否有正确的电流流过环路?

    为了确保 HART 调制解调器连接良好、我会使用示波器检查 AD5700发出的信号、以确保您看到500mVpp 信号。 之后、检查 DAC161S997 C2引脚的信号。 这将位于 C68电容器的另一侧。 进入器件后、信号会衰减、大约应为15mVpp。  

    您在环路上使用的感应电阻器的值是多少?  

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的回复! 该环路由24V 电源供电、我可获得所需的电流、因此它运转良好。

    我在 C68处检查了信号。 输入信号应该没有问题、大约500mVpp (蓝色)。 就在 C68之后、除了大约100mVpp (粉色)的一些噪声外、我无法测量任何信号。

    环路中有一个网关、具有内置250欧姆电阻器和另一个250欧姆电阻器、用于测量环路中的信号。

    电容值是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina

    我认为电容值是正确的。 您放置的原理图与数据表中图20中的 HART 信号注入图相匹配(C1=390nF、C2=220nF、C3=1nF、直通电容为6.8nF)。 图示如下:

    我不确定是什么阻止了您看到该信号。 过去、我用这种器件运行一块板、我可以在 C2引脚上看到15mV 信号(并可以看到负载电阻器上的 HART 正弦波)。

    可以肯定的是、我会检查几点。 首先、我将尝试清理示波器屏幕截图。 我不会期望它会如此嘈杂。 则可以尝试使用不同的接地注释。 我想我可能使用了 DAC 本地接地而不是电源接地。 我还会使用示波器的带宽限制来获得更清晰的信号。

    如果您仍然看不到信号、则可以尝试将6.8nF 电容增加一个数量级。 实际上不必这样做、但应该更好地传递信号、看看电路板上的某个电容是否有问题。 然后再次尝试测量 C2。

    我注意到的最后一件事是环路输入节点上有非常大的电容。 C16为4.7 μ F、有点高。 对于大多数双线发送器器件、输入电容/阻抗保持在相当高的带宽范围内、因此4.7uF 将真正降低该值。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我为 C68尝试了一些不同的值、事实证明我的原始 SMD 电容器无法正常工作。 不要问我为什么,但价值本身没有问题。 我仍然将其更改为10nF、因为我收到了一些虚假的值、这很有帮助。

    您能解释 C16的影响吗? 您会推荐什么价值?

    非常感谢! 这真的很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina


    通常、对于 C68、您需要将该值保持在6.8nF、因为这应该会在循环的输出中提供正确的输出值1mA C2。 要确保、您应该检查 C1、C2和 C3上电容的容差。

    我指出 C16的原因是、对于高阻抗发送器器件、接收阻抗必须高于特定的水平。 这是 HART 物理层测试规格的一部分。 输入阻抗应大于100kΩ 和5nF。 由于 LM2936输入端的电容为4.7 μ F、因此电压会有点低。 您确实有一些串联电阻、电容会进入 COMA1、因此它可能看起来稍有减小、但我认为它的值会太低。


    Joseph Wu