This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:大约 ADS8668输入引脚额定值范围

Guru**** 2926750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452475/ads8668-about-ads8668-input-pin-rating-rang

器件型号:ADS8668

工具与软件:

嗨、团队:

嗨、团队:

客户对 ADS8668 用户指南中 AD8668的输入范围有疑问。

如果将负极输入连接到 GND、该输入电压仅施加100mV? 或者接受100mV 失调电压进入负输入。

另一个问题是客户 ADS8668的引脚36容易损坏。 您认为问题在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    上述代码段似乎来自较旧版本的 ADS86xxEVM。  ADS8668的负输入具有+/-100mV 的最大摆幅(请参阅第7.5节(AIN_nGND)-通常这些输入直接接地、如果您具有较小的共模电压(即+/-100mV)、则您可以在伪差分模式下使用该器件、以消除共模信号。  它实际上并不用于直流失调电压。

    对于引脚36损坏、您必须提供一些额外的详细信息(原理图、条件等)、以了解可能是什么问题。  引脚36是 SDO、它应该能够驱动高达10mA 而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能详细解释一下如何 在伪差分模式下使用该器件来消除共模信号吗?

    客户的原理图如下所示。 请帮助检查。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    抱歉、绘制的真的很糟糕、但假设您的 VIN_p 和 VIN_n 的共模电压为+/-100mV、"伪差分"模式将有助于从转换结果中移除共模电压。  下面的两条黑线将是输入、红线将是最后的结果(具有一些艺术许可证...)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您解释我的问题。 您能帮助查看为什么客户反馈36引脚容易损坏的原理图吗?  

    添加 ESD 或类似的东西吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您提供的原理图中、我未看到任何会损坏 SDO 引脚的内容。  您需要提供更多详细信息。