This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:芯片的极高故障率。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451747/ads1232-extremely-high-fail-rate-of-the-chip

器件型号:ADS1232
主题中讨论的其他器件:LP2951

工具与软件:

尊敬的团队

我们客户的一个产品正在使用 ADS1232IPWR。

问题是这块芯片的故障率极高。 在服务期间发生故障。

一旦客户把产品返还给我们、我们就发现芯片完全报废。

有时、板载微控制器也会损坏此芯片。

微控制器是 STM32类型、通过 SPI 接口与该芯片连接。

我们的客户怀疑此芯片的质量问题。

请说明这种情况如何发生、以及可以采取哪些措施来避免这种情况发生。

原理图的一部分如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thusith、您好!

    器件故障的最常见原因是某种程度的过压事件。  这可能是由电源上的过冲/噪声引起的、也可能是由施加到输入的电压不正确、甚至是 ESD (静电放电)引起的。

    如果称重传感器或其他电桥传感器通过短导线连接到 ADC、则 ESD 通常不是问题。  但是、如果使用更长的电缆、则输入对 ESD 可能更敏感。  您可以为模拟输入和基准输入添加100 Ω 串联电阻、这通常有助于提高 ESD 性能。

    另外、我没有看到电源连接、但我假设 AVDD 等于+5VA 且 DVDD 等于+3.3V。  此外、需要通过低阻抗连接将 AGND 和 DGND 连接在一起、以满足数据表中的绝对最大额定值。

    如果在 ADC 电源斜升之前驱动输入(模拟或数字)、也会出现问题。  例如、假设 DVDD 连接到+3.3V 电源、并且 STM32 MCU 由不同的电源电压供电、如果 STM32 MCU 在 DVDD 电源电压存在之前将 ADC 输入驱动为高电平、这也可能会导致 ADC 损坏。

    如果您可以再发送更多显示所有电源连接的原理图、包括+5VA 和+3.3V 稳压器电路、我很乐意进一步回顾并提出一些其他建议。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas

    非常感谢您的快速回复!

    我在这里包含了完整的原理图。 抱歉的分辨率较低。

    此致

    Thusith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thusith、您好!

    我在原理图中看不到任何明显的内容。  如果这是与 ESD 相关的故障、电路板布局布线也很重要。  如果可以提供电路板布局的图像、就可以获得一些有关根本原因的附加线索。

    您还指出 MCU 有时也会损坏。  您可能需要仔细看看您的3.3V 电源、 使用的电压是否正确?  您是否已测量5V 和3.3V 电源以确认正确的电压电平?  原理图显示了与5V 器件相同的符号、包括引脚6的(5V_TAP)。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith

    原理图缺少一些信息。 IC6是 LP2951-33DR。 +5V 和+3.3V 是正确的。

    我还担心 ESD 造成的损坏或接口不兼容问题。 所以我们必须说服客户。

    您是否认为此电路板的现有保护已足够?

    对于额外保护、您有什么建议?

    对于终端应用、我们应该注意哪些因素?

    请提供建议。

    此致

    Thusith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thusith、您好!

    我建议为电路板提供额外的输入 ESD 保护。  但是、如果 ESD 不是故障的根本原因、那么提高 ESD 容差可能不会显著降低故障率。

    首先、最简单的改进是在 SIG+、SIG-和 REFP 输入中添加100 Ω 串联电阻、其位置如下所示:

    可以通过添加外部 ESD 二极管来进一步添加 ESD 保护。  请观看以下更详细地讨论这一点的 TI 高精度实验室视频。

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/9/3816841626001/6303631504001.mp4/subassets/slides-protecting-delta-sigma-input-circuit-operation.pdf

    器件高故障率的其他可能原因:

    1. 外部高压电源意外连接到任何输入连接,例如+5V 和+3.3V 稳压器电路的电源+电源。

    2. 是否有任何生产板测试可能会意外超过部件的最高电压额定值?

    3、 稳压器电路的连接断路,导致电源电压超过绝对最大额定电压6V。  这可能是由在连接到电路板时电路板弯曲过多而导致的、从而导致焊点断裂。

     4. LP2951稳压器上的负载极轻、低电平导致调节不佳。  这些部件的额定输出负载电流为100uA 或更高。  如果 STM32 MCU 和 ADS1232处于低功耗模式、负载电流可能会降至1uA 或更低、这可能导致稳压损耗。  这取决于所使用的稳压器的确切版本、但这可能是一个问题。  我建议为每个稳压器输出添加一个小负载。  3.3V 稳压器输出为33k Ω、5V 稳压器输出为50k Ω、可确保每个稳压器上的最小负载为100uA。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith

    感谢您提供的信息。 我将联系客户提供这些信息并尝试解决

    他的问题。 如果不成功、我将稍后与您联系。

    直到再见!