This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:关于 AFE4490输出电压(TXP 和 TXN 之间的电压)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453555/afe4490-about-afe4490-output-voltage-voltage-between-txp-and-txn

器件型号:AFE4490

工具与软件:

AFE4490 Output Voltage  
读取显示在板上
只有在方案中有一些不同。 因此、输出电压 (TXP 和 TXN 之间的电压)可能 相差约10倍。
我有一个关于这一点的问题。
  数据表 P76的图116中显示了可能影响输出电流和电压(TXP 和 TXN 之间的电压)的点。

LEDCNTRL:LED 控制寄存器(地址= 22h、复位值= 0000h)。 有没有?

卷筒

www.dropbox.com/.../afe4490_P76.pdf