This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ADS131M0x 与 ADS131E0x

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453531/ads131m04-ads131m0x-vs-ads131e0x

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他器件: ADS131E04

工具与软件:

我们目前正处于该项目的成本降低阶段、想用 ADS131M0x 替换 ADS131E0x。 遗憾的是、我们无法再现我们在 ADS131E0x 上看到的 ADS131M0x 输出。 我们在 ADS131M04中打开了直流阻断滤波器并启用了全局斩波、这有所帮助、但输出不如 ADS131E0x 好- ADS131M0x 的输出更安静。 我们可以读写配置寄存器。 当我们从  ADS131M0x 读取采样数据时、状态位是正确的。 我们的 SPI 时序也看起来正确。 我们在 24位数据模式下使用 ADS131M0x。 我们尝试了各种输出数据速率。

我们正在寻找一些关于我们可以尝试降低噪声的其他方面的指导。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    如果您查看 ADS131E0x 数据表中的噪声表1&2以及 ADS131M0x 数据表中的噪声表7-1&7-2、会发现在相同条件下、ADS131E0x 的噪声低于 ADS131M0x 上的噪声、请参阅下面的比较:

    • ADS131M04在1KSPS 且增益= 1时的噪声: 3.38uVrms
    • ADS131E04在1KSPS 和增益= 1时的 ^:2.4V/(10 μ V (117.7dB/20)* SQRT (2)* 1)= 2.21uVrms

    因此、您观察到的结果是合理的。 在 ADS131M0x 上使用滤波器和全局斩波模式 绝对有助于降低噪声、您还可以尝试其他方法 、通过使用更高 OSR 配置和高增益来降低数据速率。 我假设您的电源足够干净、PCB 布局也很好。 如果在完成 这些方法之后、测量结果仍然无法满足您的要求、ADS131E0x 应该是您理想的解决方案。

    BR、

    戴尔