This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1257:典型应用问题

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453525/ads1257-typical-application-questions

器件型号:ADS1257

工具与软件:

希望使用典型应用电路(图65)在工业环境中对-20mA 压力传感器进行采样。

典型应用在10SPS 下采样以实现50/60Hz 抑制。 如果 需要更高的采样率(传感器上的更新速率为8ms、125hz -> 250sps)

1) 1) 较高的采样率会对50/60Hz 噪声抑制产生多大的影响?  

2) 2)如果是、可以进行哪些修改以可靠地实现此采样率、而不会显著影响可用位

3) 3)如果不是、是否需要修改无源器件来适应更高的采样率?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy Styma:

    对您的问题的回答:

     较高的采样率对50/60Hz 噪声抑制的影响有多大?  [报价]

    您可以使用以下公式(来自数据表)计算不同数据速率下的滤波器频率响应、这将允许您计算给定数据速率下对任何特定频率的抑制。 或者、您可以使用显示每个数据速率的-3dB 点的滤波器带宽表(也在下面显示)。 在500SPS (最慢数据速率>= 250SPS)时、3dB 带宽为221Hz。 因此、您可以看到、50/60Hz 的抑制在任何大于60SPS 的数据速率下都可以忽略不计。

    如果是这样的话、可以进行哪些修改来可靠地达到此采样率、而不会显著影响可用位

    如果您打算以大于60SPS 的数据速率进行采样、则必须通过采用数字陷波滤波器来消除这些频率、从而对数据进行后处理

    -Bryan

    [/quote]