This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:ADS127L21与 ADS127L21B

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21B, ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1454377/ads127l21-ads127l21-vs-ads127l21b

器件型号:ADS127L21

工具与软件:

您好!

我想知道 ADS127L21与更新的 ADS127L21B 版本之间有何差异?

我在数据表中找不到任何内容。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    在0°C 至+70°C 的工作温度范围内、ADS127L21B 的最大 INL (积分非线性)规格为0.8ppm 的 FSR (满量程范围)。 这种卓越的直流精度确保您的测量准确可靠、即使在最苛刻的应用中也是如此。

     在0°C 至+70°C 的工作温度范围内、ADS127L21 (非 B)的最大 INL (积分非线性)规格为1.8ppm 的 FSR (满量程范围)。

    这是差异。  

    -Kyle