This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3908D065:能否使用2.5V I/O?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1454567/adc3908d065-can-i-use-2-5v-i-o

器件型号:ADC3908D065

工具与软件:

只有1.8V 输入电压3.3V 列为兼容的 IO 电压、您是否介意确认我们可以使用2.5V 输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、1.8V 至3.3V 之间的任何电压

    谢谢、

    Fadi