This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:DON#39;请勿参阅与 EVB 中 FPGA 的连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662, ADS4225, DAC5662EVM, ADS4222EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453205/dac5662-don-t-see-connection-to-fpga-in-evb

器件型号:DAC5662
主题中讨论的其他器件: ADS4225、、 ADS4222EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持者:

我的项目使用 x4 ADS4225 12位125MSPS 和 DAC5662 12位275Msps。
我看到了 ADS4222EVM 和 DAC5662EVM、但没有看到与 FPGA 的连接。
您能给我提供相关文档吗?

在我的设计中、该方框图如下所示。

您能提供一些 FPGA 器件建议吗?


谢谢!
Long Le Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long Le:

    在这些器件评估板为新产品时使用的 FPGA 是 Intel Altera。 由于无法获取 FPGA 进行构建、我们无法构建更多的此类电路板。 我们的团队最近转换到了 Xilinx FPGA。

    我无法提供具体的 FPGA 建议。 任何与 ADS4225和 DAC5662指定的 IO 电平兼容并可以满足时序要求以及您的存储器要求的 FPGA 都是可以的。 对于成本更低的 FPGA、我会查看 AMD 的 Artix 系列产品。 最好查看他们提供的用于开发的评估套件以及哪些开发套件支持所需功能、然后找到他们在开发套件上使用的 FPGA 器件型号并将其用于您的设计。

    谢谢