This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:NCO 更改

Guru**** 2551010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1454194/dac39rf10-nco-change

器件型号:DAC39RF10

工具与软件:

嗨、团队:

1.在相位连续 NCO 更新模式下、是否可以在有 RF 输出的同时更改 NCO?
或者应该更好地停止射频功率、然后更改(跳跃) NCO 吗?
2.在 NCO 更改之后、设备应该进行下一次 NCO 更改的间隔时间是多少?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    1.可以(并且最常见)在启用输出后更改 NCO。 实际禁用 DAC 输出、然后更新 NCO 设置、然后重新启用 DAC 输出的唯一原因是、您 需要停止 DAC 输出以调整系统中的一些其他元件。 例如、考虑某些系统最终输出级的可编程衰减器。 如果 DAC 为 NCO freq #1且 DAC 输出电平为0dBm、则当更改为 NCO freq #2时、支持 DAC 的模拟输出电路可能不是线性的、因此输出可能类似于+1dBm 信号、因此系统可能需要通过将下游衰减器调整1dB 来进行补偿、以使输出射频功率保持不变、防止损坏其他下游放大器或器件。 大多数系统不会有或需要此类东西、因此在不禁用 DAC 输出的情况下进行 NCO 更新是标准行为。

    2. NCO 的更新速度可与字的编程速度一样快。 DAC 没有必须保持 NCO 频率的最短时间。  

    谢谢、Chase