This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:AMC3336QDWERQ1 -作为隔离电源

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOTMP35-Q1, AMC3336, ISOTMP35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451904/amc3336-amc3336qdwerq1---as-an-isolated-power-supply

器件型号:AMC3336
Thread 中讨论的其他器件:ISOTMP35-Q1

工具与软件:

大家好!

我将 在我的系统中使用 AMC3336QDWERQ1、以便进行 DC-Link 电压测量和相电压测量。

同时、我计划在 HV 侧(ISOTMP35-Q1)使用几个温度传感器、由于这些传感器位于 HV 侧、因此我想使用隔离式电源来为其供电。
由于我想使用尽可能少的元件、我想知道是否可以将此元件(AMC3336)用作传感器的隔离式电源。  
我想将这些传感器连接到 DCDC_OUT 和 DCDC_HGND 之间。

在此、我还要附上此系统的原理图:

传感器的电流消耗为几 uA、因此根据该值、AMC3336应能够为其供电。

不过、我想知道、我是否有任何其他的暗示、我没有考虑到。  

欢迎提供任何建议或反馈。  

提前感谢您。

此致、
Kosta Kotsis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kosta:

    从 AMC3336的角度来看、我认为这应该没问题、但它可能会引入额外的辐射发射或其他 EMC 相互作用。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa515a/sbaa515a.pdf?ts = 1734354482017

    从 TMP 角度(您还可以创建另一个解决此 PN 的线程、以获取团队的反馈)、MCU 将读取以与 AMC3336的高侧(HGND)相同的高压电位为基准的温度输出 VOUT?  

    分享一个更高级别的方框图来说明您要尝试执行的操作、以确保正确跨越隔离栅可能会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的反馈。
    下面我附上了我要设计的系统的较高级别概述。

    作为一种解释:
    我正在参与为全桥 DC-DC 转换器设计评估板的过程。
    在该转换器上、与我在此处发布的问题相关、我对测量我所使用的晶体管的直流链路电压、负载电压和温度感兴趣。

    对于温度测量、我考虑使用 ISO_TMP35。
    对于直流链路和负载电压测量、我考虑使用 AMC3336。

    正如我之前提到的、我的目标之一是尽量减少使用的组件。 这就是我考虑通过其中一个 AMC3336 (我将用于直流链路电压测量的一个)的输出提供两个 ISOTMP35的原因。
    我正在考虑将这些温度传感器放置在晶体管的 HVDC-侧。
    我之所以这样做、是因为如果我的回答正确、应该可以为这两个传感器使用一个隔离式电源。 AMC3336的隔离式电源输出以 HGND 为基准、其同时与 HVDC-位于同一节点。 鉴于这些影响、我考虑将其中一款 AMC3336用作温度传感器的隔离式电源。

    同时、在回答您的问题时、将读取温度 VOUT 的 MCU 所使用的高压电位与高侧(HGND)不同。

    我希望这能让您更好地了解我要做的事情。 希望我能从您或其他任何人那里获得更多反馈。
    同时、我将从 TMP 角度创建另一个线程。

    提前感谢您。

    此致、
    Kosta Kotsis e2e.ti.com/.../High_5F00_Level_5F00_Schematic_5F00_Overview.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kosta:

    确实、非常感谢您的确认。  

    我不确定您计划如何跨越 ISO 隔离层发回 TMP 数据。 我现在看到了。  

    我认为这应该没问题、我现在关心的主要问题是确保 TMP、AMC 和栅极驱动器之间具有低电感(或受保护)连接。  

    如果 TMP 检测到共模潜在反弹、可能会从 AMC 或 OV 对栅极驱动器 ADC 施加应力。  

    P.S. AMC33xx 不需要 SN65驱动器。