This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J23EVM:ADC3000 GUI 无法找到 FTDI 器件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J23EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453466/adc34j23evm-adc3000-gui-cannot-find-ftdi-device

器件型号:ADC34J23EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在使用 ADC34J23EVM 板、并尝试使用 ADC3000 GUI 访问 ADC/LMK 寄存器(版本:1.2、构建日期:2022年02月23日)、但软件无法连接到板、并且我收到以下错误消息:

我通过 FTDI 运行 FT_PROG 软件、并能够检测 FTDI FT245芯片:

我尝试了所有可能的方法来调试:卸载 FTDI 驱动程序,下载最新版本,并安装它;尝试了另一个 USB 端口,等等,但都没有可用。 我已经从 ADC34J23EVM 产品页面的"订购并开始开发(SLAC667)"下下载了 ADC3000 GUI 软件。 是否有更高版本的 GUI 软件?

我期待收到您的回复。

此致、

Sukhdeep Oberoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sukhdeep、

    此 EVM 的 EEPROM 内容似乎不正确。 请参阅以下内容。 更改产品说明的 USB 字符串描述符 ADC34Jxx . 完成后、右键单击相应的  器件:# 然后点击 Program device。 将会闪烁并在底部栏上显示"Program Successful (程序成功)"。 然后物理断开并重新连接 USB。 如果无法物理重新连接 USB、也可以重新启动 PC。 请勿按下任务栏中的编程图标、因为它会重新编程您所连接的所有设备、您可能不想这样做。 右键点击器件并按 PROGRAM 是对单个 FTDI 器件的 EEPROM 内容重新编程的安全方法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您的详细答复。 对 USB 器件重新编程后、我能够使其正常工作。

    谢谢!