This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:两个 TX7332连接到同一 AFE 通道

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1454298/tx7332-two-tx7332-connected-to-the-same-afe-channel

器件型号:TX7332

工具与软件:

当一个 AFE 连接到两个 TX7332 (例如、AFE 上的 Ch0连接到 TX1上的 Ch0和 TX2上的 Ch0)时、我如何一次只从一个 TX 获得信号?
我不知道 TR 开关应该如何工作。
晶体(信号)要么通过到 AFE、要么使用 T/R 开关在脉冲期间提供保护、从而对地短路。
因此、为了从 TX1获得信号、我将该 T/R 开关打开(直通)、并将 TX2关闭(短接至地)。
但这似乎使我的信号从 TX1衰减。
或者、我把他们都留在… 但随后会出现串扰。
您能解释一下我在这个简化原理图中缺少什么吗
 .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了上述2种运行模式之外、T/R 开关还有一种可以禁用它的模式。 在该模式下、即使在发送之后、串联开关和 SHUT 开关也会关闭。 这可以通过写入寄存器位 TR_SW_DIS_n (其中 n 为1至32)来实现。 有关更多详细信息、请参阅数据表第8.3.5.2.2.1节。  

    在上面的示例中、如果预计来自 TX1的 Ch0的回波、则将 TX2的 TR_SW_DIS_1保持为"1"。 如果预计第二个器件会产生回波、则对 TX1器件将 TR_SW_DIS_1写入"1"。

    谢谢。此致

    Savyan