This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:输出数据溢出错误

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453432/ads8588s-output-data-overflow-error

器件型号:ADS8588S

工具与软件:

尊敬的 Expert:

ADS8588S 的输出代码如下所示:

输入电压

 输出代码

 0.01V

0x 00F6

 2.49伏

0x 7FBE

 2.51V

0x 80C2

 4.99V

0x FFB0

当输入电压超过2.5V 时、输出代码会溢出。 您可以看到、2.5V 的代码以"8"开头。

下面是原理图、您能帮助分析这个问题吗?

它们使用内部 REF、将 PGA 范围设置 为+-5V。

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    请提供 SPI 控制线/CS、SDI、SDO 和 SCLK 的逻辑分析仪或范围捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      0.01V 输入

      2.49V 输入

     2.51V 输入

     4.99V 输入

    请帮助分析。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请包含 SDI 和/CS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    添加/CS 信号。

    当输入电压超过2.5V 时、我们对代码跳转到"8xxx"感到困惑、这与数据表中的传递函数 pic 不同。 根据传递函数的 pic (图66)、当范围为+-5V 时、8xxxh 等于-5V 输入。

    因此、我们只想知道原因和解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    在串行模式下运行时、DB14、DB[6:0]和 DB[13:9]应接地。  尝试将这些引脚接地、然后观察您所描述的上述行为是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    重新配置 CLK 后、该问题会得到解决。