This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS803:我们是否有一些单通道 ADC 可以支持具有5M~10Msps 的 SPI 接口?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455073/ads803-do-we-have-some-1ch-adc-can-support-spi-interface-with-5m-10msps

器件型号:ADS803

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有一些单通道 ADC 可以支持5M~10Msps SPI 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HSC 没有这样的东西。 将线程移动到 PADC、以检查它们是否有可以正常工作的东西。

    谢谢