This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81401:帮助审核 shchmatic

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV172, DAC81401, LM2904V, TLV9101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453227/dac81401-help-review-shchmatic

器件型号:DAC81401
主题中讨论的其他器件: LM2904VTLV9101、TLV172

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助查看随附的 DAC81401原理图吗。 谢谢  

e2e.ti.com/.../DAC81401.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    原理图对我来说没问题。 几个问题:  
    1.您是否使用内部参考?
    2. 您在 DAC OUT 和 VSENSEP 路径中使用的 LM2904V 运算放大器的 USB 是什么?

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

     

    1. 您是否使用内部基准?

    是的、我们使用内部基准。

     

    1.  在 DAC OUT 和 VSENSEP 路径中使用的 LM2904V 运算放大器的 USB 是什么?

    LM2904V 用作 DAC81401和外部器件之间的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我想知道 UGB - 单位增益带宽 (非 USB) 。 这确保了 DAC 输出的环路稳定性。

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    LM2904V 的频率响应如下所示。 我们向负载提供的信号为0~10V、而负载运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

     在将  LM2904V 用作 VSENSEP 路径中的缓冲器的情况下、DAC81401输出将不稳定。 并且输出信号 BW 会降级、将 LM2904V 用作 输出路径中的缓冲器。

    请选择:
    1.输出缓冲: BW 大于1MHz
    2. VSENSEP 缓冲器: BW 超过3倍的输出缓冲器 BW

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您对 输出缓冲器和  VSENSEP 缓冲器有什么建议吗 ? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以使用以下提到的器件:

    1.输出缓冲器:TLV9101
    2. VSENSEP 缓冲器:TLV172.

    谢谢!
    Sanjay