This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:AINxN 和 AINxP 输入值存在正问题或负问题?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455698/ads131m02-positive-or-negative-issue-with-the-input-values-of-ainxn-and-ainxp

器件型号:ADS131M02

工具与软件:

您好!
我是否可以问、由单电源供电的 ADS131M02的 AINxN 和 AINxP 输入是否为负值? 用于电流检测、放电时为正、以相反方向充电时为负。
规格表列出了 AINxN 和 AINxP 输入的绝对值范围。 实际输入范围是多少? 例如、AINxP 可以输入-2V 模拟值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chu Allen

    ADS131M02的 AINxP 和 AINxN 引脚可支持 AGND–1.3 (接地电压下为-1.3V)和 AVDD 之间的双极输入( 增益=1/2/4时)或增益>4时为 AVDD-1.8。

    ADS131M02 ADC 实际测量 AINxP 和 AINxN 引脚之间的电压差、因此 Vin = VAINxP – Vref 在-VINxN/Gain 和+VINxN/ Vref 增益之间。  

    • 单端输入: AINxN 短接至地端(AGND)、 AINxP 上的信号可以在-AGN/ Vref 增 Vref 益和+AGN/增益( 增益= 1时为-1.2V ~ 1.2V)之间扫描。
    • 差分输入:  Vref = VAINxP - VAINxN 介于-VIN/增 Vref 益和+VIN/增益之间 ( 增益= 1时为-1.2V ~ 1.2V)。 如果存在高共模电压、则必须在 ADC 前面使用放大器或 INA 来处理它。

    可以使用这些配置之一进行电流测量。

    根据这些信息、该 ADC 无法直接支持-2V 模拟信号、因此您必须降低-2V 信号规模以满足 ADC 的输入要求。 希望我的说明有助于您了解这个 ADC。

    BR、

    戴尔