This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410EVM:如何设置 AFE4500EVM 中的寄存器以进行动态范围扩展??

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455761/afe4410evm-how-to-set-registers-in-afe4500evm-for-dynamic-range-extension

器件型号:AFE4410EVM
"Thread:AFE4500EVM"中讨论的其他器件

工具与软件:

我正在尝试在 AFE4500EVM 中使用 DRE。  

以下设置是我的 相关配置、但无法获得正确的 PPG 信号。  

捕获的数据具有如此多的噪声、其形状看起来像是小峰值或小陷波。  

您能告诉我在配置中遗漏了什么吗?  

[全局]

 -模式:PPG、低 PRF  

[PPG_Config]

 - fprf_ppg :100Hz

[PPG_PPG] Phase_Definition

 - NUMPHASE_PPG : 3.

 - ENABLE_LED_DAC : 1.

 - USE_AMB_DAC_FOR_LED : 0

-单 TIA

- EN_PPG_DEC :否

 - Phase1 :环境/NUMAV 1/FIOF 数据字1/.... /ANA AACM/UPDATE_BASELINE 1/仅限 TIA1

- Phase2 : LED/NUMAV 1/FIFO 数据字2/.../DIG AACM/DIG AACM Loop Num 0/UPDATE_BASELINE 1/仅 TIA1

- Phase3 :  LED/NUMAV 1/FIFO 数据字1/.../DIG AACM/DIG AACM Loop Num 0/UPDATE_BASELINE 0/Only TIA1

[寄存器映射]

- THR_DRE : 110000

- ENABLE_DRE : 111.

- REG_SCALE_DRE_LOOP1 : 100

- RECONV_THR_AACM_LOOP1 : 000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junil:

    我将关闭该主题帖、然后直接通过电子邮件回复您。 谢谢。

    此致、

    Ryan