This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:无法进入连续传输模式

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455391/ads1292r-could-not-enter-continous-convesion-mode

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

尊敬的专家

我发现有时 ADS1292R 无法正确读取转换日期,就像下面的逻辑分析仪波形,日期重读为0x00。 这些情况只是出现在一些机器上,故障率约3/5000 =0.06%。

这是正常的读取数据逻辑分析仪波形。  

通道1是 SDIO、通道2是时钟、通道3是 DRDY。

您能给我一些建议、如何 调查问题发生在哪里吗? 我发现软件不能进入连续转换模式.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    连续转换模式是 CONFIG1寄存器(01h)中的默认设置。  只要正确遵循了上电时序控制过程、就应该以正确的默认配置初始化器件。 您是否能够根据器件数据表的第10.1节确认执行了上电顺序?  

    器件上电后、我们建议发出 RESET 脉冲。 用户必须等待18*tCLK 周期才能发送其他命令。 您能否让客户在复位脉冲后发送 SDATAC 命令、然后读回 所有器件寄存器并与数据表默认值进行比较?  

    此致、

    Ryan