This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:ADC 寄存器的配置详细信息

Guru**** 2973570 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84, ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447635/adc3444-configuration-details-of-adc-registers

器件型号:ADC3444
主题中讨论的其他器件:DAC34SH84、

工具与软件:

您好!

是否有任何 GUI 工具或现有寄存器值用于配置 ADC3444和 DAC34SH84寄存器组? 如果没有寄存器配置、它是否使用默认值? 寄存器配置是否必需? 此器件的默认寄存器模式的结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    以下链接适用于 ADC3444、请下载此 GUI。

    ADC3444EVM 评估板| TI.com

    对于 DAC34SH84、请使用此 GUI 链接:

    DAC34SH84数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    谢谢。

    我是否可以在写入以下最佳寄存器后、通过观察 ADC3444生成的数字输出(样本)来测量输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    是的、这些是上电(或复位)后、输出数据正确之前所需的寄存器写入(您可以使用来确定输入电压)。 如果不使用器件的任何其他特性、则无需进行任何额外的寄存器写入。  

    谢谢、Chase