请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0501-100 工具与软件:
尊敬的先生或女士:
我叫 Olga Bouchie、是位于加拿大新斯科舍省的 Ocean Sonics 公司的采购主管。
我们公司制造智能数字水听器,我们一直在购买您的一些产品来制造我们的设备。
我写信询问对我们的生产至关重要的一些电气部件的来源:
- IC ADC 24位512kSPS p/n ADS127L01IPBSR
- IC 数字电位器256 POS SOT23-8 100K、p/n TPL0501-100DCNR
请您确认上述电气零件和/或其任何部件 不在中国制造?
感谢您对这一请求的帮助、并期待您的答复。
此致、
Olga Bouchie