This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100:转换时间异常

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1454724/adc08100-abnormal-conversion-time

器件型号:ADC08100

工具与软件:

我有一个在80MHz 时钟上运行的 ADC08100。
"数据不是在输出保持时间固定的。
是器件故障吗?
观察波形、在数据被最终确定前、需要超过20ns 的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能展示一下波形吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    D7输出波形  

    此致、

    小泉纯一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoji:

    请转发您的原理图以查看输出波形是否过慢。

    输出是否串联电阻?

    此致、

    Rob