This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3642:DDR 配置

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455323/adc3642-ddr-configuration

器件型号:ADC3642

工具与软件:

您好!

我尝试将 ADC3642配置为在以下配置下工作、但我遇到了一些问题...

-输出模式 DDR
-单端时钟
- 14位数据
-采样速率10ms/s
- SPI SCK :~2.5MHz

请查看下面我 通过 SPI 发送到芯片的命令:

  1. 寄存器0x000 -值:0x01
  2. 等待~1.6ms
  3. 寄存器0x007 -值:0xA9
  4. 寄存器0x013 -值:0x01
  5. 等待~1.6ms
  6. 寄存器0x013 -值:0x00
  7. 寄存器0x00A -值:0x23
  8. 寄存器0x00B -值:0x46
  9. 寄存器0x00C -值:0xF0
  10. 寄存器0x00E -值:0x09
  11. 寄存器0x011 -值:0x35
  12. 寄存器0x01b -值:0x90
  13. 寄存器0x01F -值:0x90
  14. 寄存器0x08F -值:0x02
  15. 寄存器0x092 -值:0x02
  16. 寄存器0x014 -值:0x10
  17. 寄存器0x015 -值:0x00
  18. 寄存器0x016 -值:0x00

NB:我还尝试设置寄存器0x000上的值0x00

我在引脚25 (DCLK)上没有任何时钟输入输出 、我不明白为什么。

我的配置有什么问题吗?  

我在下面添加我发送的 SPI 信号的一些图片。

提前感谢您的帮助和圣诞快乐!

此致、

K. Toutain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现问题... 这是由管理不正确的 RESET 信号导致的。

    很抱歉给您带来不便。