This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:自动序列模式

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455193/ads7138-auto-sequence-mode

器件型号:ADS7138

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户想在自动序列模式下配置 ADS7138、虽然 他们不清楚如何发送转换启动帧和转换读取帧、您能否提供一个示例来演示该帧的外观?

此外、在自动序列模式下、哪个默认寄存器会器件存储 ADC 数据?

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    自动序列模式的目的是直接在 I2C 总线上读取转换、而不是通过 I2C 总线读取器件寄存器会产生额外开销。 在自动定序模式下、您也无需通过对 CHANNEL_SEL 寄存器进行编程来手动切换通道。  

    转换开始帧只是标准 I2C 启动条件、后跟数据表图30中所述的内容。 器件会不断输出数据、直到主机提供 NACK 条件。  

     为了跟踪与哪个通道对应的数据、将通道 ID 位附加到转换中很有用。

    需要注意的重要一点是、直接在 I2C 总线上读取转换是通过主机在提供7位器件地址之后为器件提供读取位来完成的、其中使用操作码的命令(如数据表中的表9所示)需要使用一个写入位。

    此致、
    Joel