This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:ADS7038在两个通道上的同步配置有所不同、一个通道配置为模拟输入、另一个通道配置为 GPIO 输出

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1454933/ads7038-ads7038-simultaneous-configuration-on-two-channels-configured-differently-one-as-analogue-input-and-the-other-as-gpio-output

器件型号:ADS7038

工具与软件:

您好!

我想知道是否可以同时使用 ADC 的两个通道、一个用作模拟输入、另一个用作 GPIO 输出?

目的是使用 GPIO 输出进行控制和外部多路复用器、此外部多路复用器会将信号转发到 ADC 的模拟输入。

由于两者都被内部连接到内部多路复用器、这不是不可能的吗? 或者、由于一个通道配置为 GPIO 输出、因此它会与内部多路复用器无关、并且会在使用多路复用器读取模拟输入时保持其状态。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youness:

    感谢等待响应,因为美国圣诞假期。 是的、您可以选择使用两个不同的通道、一个用作 GPIO 输出、另一个用作模拟输入。  

    GPIO 输出的状态保留在 GPO_VALUE 寄存器中、因此引脚将保持高电平、直到它再次编程为低电平。 无论您是否从模拟输入通道进行读取、该命令都始终保持不变。 因此、无论何种用途、GPIO 引脚都可以通过不同的控制逻辑块与模拟输入断开连接。  

    此致、
    Joel