This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9813:差分输入信号:最小电压范围?

Guru**** 2817075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456457/ads9813-diff-input-signals-min-voltage-range

器件型号:ADS9813

工具与软件:

差分输入能否低至~Ω+/- 20mV、或者这些信号是否应该在 ADC (ADS9813)之前放大(多大)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德拉根、您好!  

    感谢您的提问。 为了更好地了解您的用例、您打算在什么类型的应用中使用 ADS9813?

    可以在输入端使用+/-20mV 电压、但在这种情况下、未使用 ADC 的全动态范围、这会降低输出信号的有效分辨率。 如果使用 ADS9813的+/-2.5V 输入范围设置、则 ADC 将仅使用~11位来测量+/-20mV 信号、而浪费其余位。 如果此分辨率适合您的应用、则可以原样使用 ADS9813 ADC。 如果您希望使用完整的18位分辨率、我建议放大您的信号、以使用全输入范围设置、例如+/-2.5V 范围模式。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Samiha