This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:DAC63204EVM

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1454455/dac63204evm-dac63204evm

器件型号:DAC63204EVM

工具与软件:

您好!

我 在硬件设计中使用 DAC63202RTER IC、通信接口是 SPI。 我想问问您、我是否应该在串行数据输出线路和芯片选择线路上放置外部上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:  

    SDO 线路是开漏输出、因此如果您想从器件读回、它将需要一个外部上拉。  

    CS 上的外部上拉是可选的。 许多设计人员选择使用此模式、以便在启动期间将 CS 线路拉至高电平、从而在其他数据线路初始化为 MCU 的默认状态时阻止与器件的通信。  

    此致!

    Katlynne Jones