This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:读取的值与预期不同

Guru**** 2513825 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455749/ads1232ref-reading-different-values-than-expected

器件型号:ADS1232REF

工具与软件:

大家好、我使用的是 ADS1232REF、并写这个主题来确认一下位置。 我使用意外的比率读取不同的电压值。 例如、对于增益64、使用校准后的20mV 至20克、并从端子提供不同的电压、我得到的值如下

20mV 25mV 30mV 35mV
19、97克 23、97克 26、97克 29,75克

正如您看到的、这些数字之间没有比率。 此外、我尝试使用负载单元(4引脚、差分)、并获得有关质量计算的意外值。 我认为我的电路板可能有问题。 如果我错了,你能解释为什么。 另一个问题是我给了20毫伏与差异,但读10.05毫伏在屏幕和桌面应用程序。 我确信我的信号发生器没有问题、因为我使用不同的电平测量了给定的电压值。

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、durukan、

    这是在美国的假期、请允许响应延迟。 感谢您的理解。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Durukan:

    请提供原始 ADC 读数。  应为24b 有符号整数。  另外、能否提供原理图的屏幕截图、包括电桥连接和 ADC?  您还可能违反了 ADC 的共模输入电压范围;原理图将有助于验证这是否正确。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用