This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5421:有多少纳秒的跟踪阶段持续时间

Guru**** 2866140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456787/ads5421-how-many-nano-second-of-tracking-phase-duration-time

器件型号:ADS5421

工具与软件:

您好!

  ADS5421采样率范围为1MHz ~ 40MHz、我想知道跟踪阶段持续时间在采样率之后是固定的或可变的。

如果它在固定跟踪阶段持续时间下工作、那么 它有多少纳秒?  如果它在可变模式下工作、我想知道如何计算

它指的是采样率。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    很抱歉、我不太明白您关于这个 ADC 的问题。

    您能重复一下这个问题、以便我们为您提供帮助吗?

    如果您想了解采样的模拟输入频率与 ADC 输出上以数字方式表示的频率之间是否存在相移、 无论采样率如何、都没有相移。

    此致、

    Rob